This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:由 TMDXEVM3358控制

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120, AM3352, TMDXEVM3358, TLV320AIC3120EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929367/tlv320aic3120evm-u-controlled-by-tmdxevm3358

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120AM3352TMDXEVM3358

您好、taem、

我的客户考虑在此应用中使用 AM3352和 TLV320AIC3120。

他目前拥有 TMDXEVM3358、正在寻找可由 TMDXEVM3358控制的 TLV320AIC3120 EVM。

TLV320AIC3120EVM-U 能否由 TMDXEVM3358控制?

如果是、是否有任何用户指南可用于上述用途?

此致、

Shota Mago  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    我们对 TMDXEVM3358没有太多的参与、但通过查看他们的 Wiki 页面、可以看到扩展头上提供了驱动 TLV320AIC3120EVM-U 所需的控制信号。 不过、我建议您与处理器团队核实这一点。

    对于此特定用例、没有我知道的用户指南。