This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:32kHz I2S 输入无声音

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905416/tas5805m-32khz-i2s-input-no-sound

器件型号:TAS5805M

你(们)好  

 我们看到一个问题、即32KHz I2S 输入没有声音、低于时钟频率。 不过、44.1kHz 和48kHz I2S 是可以的。 我是否可以知道32KHz I2S 输入是否需要任何设置?  

LRCLK:32KHz

SCLK:1024KHz

MCLK:8.192MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

          请读取 TAS5805M Book0 Page0 0x28寄存器、该寄存器应默认设置为0x00。 注意到该寄存器的位0~3、您需要将其设置为"0110"作为32kHz 输入。  

          如果输入 fs 是48/44.1kHz、则可以将寄存器0x28设置为0x00;如果输入 fs 是32kHz、则应将其设置为0x06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    是否需要设置其它任何内容?  

    我们已经将 TAS5805M Book0 Page0 0x28寄存器设置为0x06、但仍然没有音频输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

          您是否使用工艺流程2 (3频带 DRC 和 FIR 2.0 48K)? 此处理流程不能支持32kHz 输入 fs。 您可能需要将其更改为96k 处理流程1。  

    此致、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    明白了、我们现在使用的 Linux 头文件是"Stero_flow2_48kHz_default_coldboot_-10dB.h"、它是流程2。

    您是否有可 与我们共享的96K 进程流1 Linux 头文件。

    目前、我们的 PPC3在 TAS5805M 中遇到问题、我们了解到 Pure path cosole 团队正在努力解决该问题。 因此、您需要96K 处理流程1 Linux 头文件的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

         我没有您的 PPC3文件、因此我无法帮助转储新的处理流1报头文件。  如果您有紧急情况、可以联系我们的营销部门获取 TAS5805M GUI 的独立版本。

    Leon