This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:如何获得放大器硬件的复位时间

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923569/tas6424m-q1-how-to-get-reset-time-of-amplifier-hardware

器件型号:TAS6424M-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

你(们)好

我正在为该放大器实施硬复位。 禁用和启用放大器需要多长时间?

重置时间!!!

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rekha、

    对于重置、您希望从设置到放大器输出音乐的时间达到预期音量还是仅建立公共电压?

    您能否介绍此要求的背景、以便我们了解您的更多所需数据?

    BR、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rekha、

    TAS6424具有上电复位功能、也具有软复位功能。 您可以看到0x00寄存器说明。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alix,

    感谢您的回答。  

    我想知道复位时间。 示例

    以下是我的代码:

    STANDBY_AMP (真); //禁用放大器

    延迟(T1);

    STANDBY_AMP (错误);//启用放大器

    延迟(T2);

    这里我想知道延迟-正如我在数据表 T1中看到的那样,可以是5msec。 正确吗?

    谢谢

    Rekha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    我想知道复位时间。 示例

    以下是我的代码:

    STANDBY_AMP (真); //禁用放大器

    延迟(T1);

    STANDBY_AMP (错误);//启用放大器

    延迟(T2);

    这里我想知道延迟-正如我在数据表 T1中看到的那样,可以是5msec。 正确吗?

    谢谢

    Rekha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Rekha、

    是的、T1的时长小于5ms。

    T2为15ms (如果 PVDD、VBAT 仍处于打开状态)。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    谢谢 这解决了我的查询。

    此致、

    Rekha