This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:制定初始配置

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/906629/pcm5242-working-out-initial-configuration

器件型号:PCM5242

您好!  

这里有一个定制的 PCM5242板以及一个 PCM5242EVM 模块。 遗憾的是、我的自定义模块不会输出任何声音。 我希望您能找到问题并帮助我弄清楚如何让它播放音乐。  

我有一个实用程序、用于转储电路板或 EVM 中的注册表设置。 因此、我已经完成了这项工作并比较了结果。  

EVM 位于左侧、我的定制板位于右侧。  

好的。 因此、主要区别(这应该很重要)是 PAGE 0、寄存器118。 这似乎告诉我、它处于"0100:音量上升"阶段。 此外、PAGE 0寄存器108似乎告诉我"模拟静音"已开启。 因此、由于某种原因、它似乎是静音的。 在数据表的第20页上、它说可能我正在发送"零数据"、但当我探测引脚28 "模拟数据输入"并将其连接到 EVM 时、EVM 将会起作用(我没有示波器)。 但该测试向我显示、数据正在向下流到右侧引脚。  

此外、除非我读错了它。 PAGE 0寄存器90-95似乎显示了所有内容在时钟状态等方面都正常工作 它显示与 EVM 相同(无差异)。  

是否有任何关于我应该如何解决它的建议? 我现在处于亏损状态。 感谢您的帮助!

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您能否共享您的 I2S 时钟信息?  其中一些寄存器可能反映您有时钟错误。  如果您重启设备电源(不要写入配置),设备是否会播放?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    好的、我尝试了下电上电。 我还焊接了一个新的电路板、以确保我的线路干净。 也许我应该在时钟上算出一个"状态监视器"、这样我就可以更轻松地读取寄存器。  

    我正在了解有关时钟速度的信息。 它未在任何位置列出、但我使用的是 Tensy 音频库。  

    https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Audio.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    16位、44.1kHz 是格式....  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我通过 EVM 从 PurePath 控制台2获得的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    感谢大家的评论,这很有帮助! 在它上休眠后、我意识到我在1.8V LDOO 引脚上施加3.3V 电压! 我意识到了我的错误、然后修复了它、现在它可以工作了。  

    Jay