This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:如何降低功耗

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911670/tas2770-how-to-reduce-power-consumption

器件型号:TAS2770

我们能否使用 TAS2770驱动压电蜂鸣器。  

扬声器的问题在于、当扬声器位于产品内部时、我们需要大约300mA 的电流来驱动扬声器、从而获得大约60dbA @ 1米的距离。

我们希望减小电流、但仍然获得相同的 SPL

因此、我们正在探索蜂鸣器选项、而不更改任何 h/w

或者、如果有任何其他类型的蜂鸣器(如果有建议)、则消耗相同 SPL 较小电流的蜂鸣器也很适合我们试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subramani、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subramani、

    只要压电式蜂鸣器符合 TAS2770的规格要求、就可以使用它。

    您是否有关于压电规格的详细信息? 类似的产品说明书?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    查找随附的压电蜂鸣器数据表。 请检查并告知我们是否可以连接到 TAS2770而不是扬声器。

    e2e.ti.com/.../TRTP_2D00_2335PCS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Subramani、

    您可以使用建议的压电式扬声器测试 TAS2770、但您可能知道压电式扬声器在频率范围内具有非常动态的阻抗、因此您在音频带宽范围内可能具有不同的响应。

    该器件应该能够驱动此扬声器、但我建议您评估驱动压电式扬声器而不是普通扬声器的性能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    谢谢

    将测试它并返回  

    苏布拉马尼