This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:PCM2706C 中的 USB 至 I2S 输出功能

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928876/pcm2706c-usb-to-i2s-out-function-in-pcm2706c

器件型号:PCM2706C

大家好、

 我的客户需要 USB 转 I2S 功能。 PCM2706C 是否适合该应用? (频率限制为48kHz 对吗?)  如果没有、TI 还可以使用其他解决方案吗?  

 此外、PCM2706C 的 DIN 中有什么功能? 其数据可用作 DOUT 的源、或者?

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这是一个很好的选择。  频率受限、但没有太多其他选项。  您可以查看 PCM29xx 器件、但它们通常也设计为支持麦克风。

    DIN 功能不适用于麦克风输入。  DIN 允许您使用外部 I2S 源驱动内部 DAC、但该功能主要用于器件验证。  如果您已经有一个外部 I2S 源、那么您可能会使用另一个具有更高性能的低成本 DAC。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     感谢您的回答。  

     关于 DIN 信号、如果是 DAC 源、如何选择 USB/I2S 输入作为源? (只是为了有趣...)

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我不确定如何使用该功能、但数据表中没有详细说明。  我怀疑如果没有 USB 输入、并且您从外部驱动 I2S 总线、会自动发生这种情况、但再次不确定。   

    谢谢、

    Paul