This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:引脚连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929273/tas2505-q1-pin-connection

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

我的客户正在其样片 A 楼中使用 TAS2505-Q1。 我在这里有一些有关引脚连接的问题。

1. 在应用原理图中有耳机输出、但实际上 TAS2505-Q1不支持 HPOUT、对吧?  这是拼写错误吗?

2. I2S 引脚(MCLK、BCLK、WCLK、DOUT)可以直接与 MCU 相连、还是必须在两者之间添加一个电阻器?

3.我想确认是否未使用模拟输入、AINL 和 AINR 应该直接短接对吗?

客户还担心 EMI 问题、您是否有任何有关 EMI 测试结果或缓解技术的材料可以共享?

谢谢、

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scarlett、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    1. 在应用原理图中有耳机输出、但 实际上 TAS2505-Q1 不支持 HPOUT、对吧?  这是拼写错误吗?

    没错。 TAS2505-Q1不支持 HPOUT。 TAS2505-Q1中的引脚5为 NC。

    2. I2S 引脚(MCLK、BCLK、WCLK、DOUT)可以直接与 MCU 相连、还是必须在两者之间添加一个电阻器?

    可以、它们可以直接连接到 MCU。 但是、可以添加一个10至22欧姆的电阻器来减少传输线路的影响。

    3.我想确认是否未使用模拟输入、AINL 和 AINR 应该直接短接对吗?

    不使用时、建议将每个电容器连接到0.1uF 电容器并连接到 GND。

    客户还担心 EMI 问题、您是否有任何有关 EMI 测试结果或缓解技术的材料可以共享?

    对于 EMI 问题、我们建议添加一些输出滤波器、确保输出电容器不高于1nF。 有关详细信息、请查看此应用手册(它也适用于 TAS2505-Q1和非 Q1)。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa581/slaa581.pdf

    您是否有客户原理图供进一步审查? 您能否通过电子邮件将客户的详细信息发送给我?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.