This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251:数据表、双二阶格式和 TIBQ

Guru**** 2567765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/906386/tas3251-tas3251-datasheet-biquad-format-and-tibq

器件型号:TAS3251

您好!

我尝试使用 TIBQ 设置 TAS3251 DSP、并在使用 TAS3251数据表时遇到一些困难。

TAS3251数据表中§8.5.2.4显示双二阶系数为 Q1.31格式、这是 为什么需要应用增益补偿方案的原因。

但文档 SLAA799A 的"工艺流程"表明、双二阶系数最有可能:B0 - B1 - B2 - A1 - A2对应1.31 - 2.30 - 1.31。

TIBQ 生成的大部分 A2系数大于1、因此不应作为最大值为0.0999...的 A2系数加载到 TAS 中。 因为 A2是一个带符号的 Q1.31数字。
如果 A2是无符号 Q1.31、则它的大小是绝对正确的、因为最大值为2。

问题:
这些双二阶 系数的正确格式是什么?
是系数有符号还是无符号定点数?
链的第一个双二阶与链的其余部分之间是否存在差异? 数据表中、在第56页顶部介绍了两者之间的差异。

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们通常在 PPC3平台上使用专用的 TAS3251 GUI 来计算系数、而不是 TIBQ。 您可以使用 TAS3251GUI 吗? 我可以授予您访问权限。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回答。

    关于 PPC3、我目前在 e2e 中打开了一个有关 PPC3的案例、至少是 V3.1.5。 现在、我无法使用它来设置参数。

    供参考:案例标题:TAS3251-SW 中的“PPC3 V3.1.5生成的文件不可用”


    但是,当我 计划让我的板载 UC 直接管理一些 biquad 系数时,我真的需要确认它们的格式?

    •  它们是有符号数还是无符号数?
    • 它们的格式是什么? 至少对于均衡器中使用的5个双二阶系数


    非常感谢


    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    所有系数都是有符号定点数。

    BQ12_L 和 BQ12_R 的系数格式与其他 BQ 不同。 有关精确系数数据格式、请参阅工艺流程文档。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回答、他们将允许我继续

    现在、我将把流程文档视为参考。

    检查后、我注意 到流3、4和5中的 BQ15也具有不同的格式(与流1和2中的 BQ12相同)。 流量1和2具有12 BQ、其他15。

    由于数据表中提到链的第一个双二阶与其他双二阶具有不同的格式、 因此我们可能推断 信号会以相反的编号顺序通过均衡器双二阶。  如果我们在没有 PPC3的情况下管理 TAS 配置、则应始终首先使用 Biquad 12或15 (有关所用的工艺流程)、因为它们会影响全局 SNR 和动态、至少根据数据表。

    非常感谢 Sam 的帮助、

    此致、

    Chris