This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:TLV320AIC23B v.s ADI ADAU1761

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B, TAS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929085/tlv320aic23b-tlv320aic23b-v-s-adi-adau1761

器件型号:TLV320AIC23B

大家好、

客户研发部门需要知道 TLV320AIC23B 可以替代 ADI ADAU1761吗? TAS2521  和 TLV320AIC23B mini DSP 功能有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TLV320AIC23B 在高级功能方面与 ADAU1761类似、但为了让我们做出更好的决策、如果能了解更多有关客户计划将编解码器连接到的输入和输出的信息、那将会很有帮助。 以及他们感兴趣的采样率和性能水平。  例如、它们可能具有2个用于输入的模拟麦克风、并且需要2个耳机驱动器输出、或者它们可能具有2个线路输入和线路输出。  如果您提供这些详细信息、我们可以查找产品系列中的最佳器件。

    AIC23B 内置固定功能 DSP、用于运行抽取和滤波阶段。  如果您正在寻找具有完全可编程 mini-DSP 的器件、我们需要查找该系列中的另一个器件、您提供的有关该应用的信息将帮助我们找到合适的器件。