This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3003:请共享 PCM3003E 的 IBIS 模型

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3008, PCM3003, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/906482/pcm3003-please-share-ibis-model-for-pcm3003e

器件型号:PCM3003
主题中讨论的其他器件:PCM3008TLV320AIC3104

请共享 PCM3003E 的 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM3003没有可用的 IBIS 模型。  PCM3008具有一个类似的时间段、可用作 PCM3003数字接口运行方式的良好基准。

    请注意、虽然这些器件仍然可用且不会过时、但它们有点旧、并且可能有一个较新的器件、例如也是立体声输入/输出的 TLV320AIC3104。

    PCM3008 IBIS 模型:

    https://www.ti.com/lit/zip/slac202

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你