This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:上溢标志/ FAC 中断诊断

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/910833/tlv320dac3100-q1-diagnostic-of-overflow-flags-fac-interrupt

器件型号:TLV320DAC3100-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3100

大家好、

我想诊断 Reg. 29溢出标志和 Reg. 44 FAC 中断标志。

您能建议在我的板上故意生成这些标志的方法吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    溢出标志与数字波形的最大电平相关联。 TLV320DAC3100满量程电平在0x7FFF 处达到(对于16位长度)。 如果您达到此级别或应用超过此级别的数字音量增益、则应出现溢出事件、从而启用溢出标志。

    对于 DAC 中断标志,所有这些标志都在表6-61 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320dac3100.pdf#page=71 )中介绍。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您是否有特意标记 DAC 中断的示例?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    对此、我的快速测试是从音频精密工具发送0x7FFFF (16位数据长度)的恒定数据、并在第0页/寄存器65和66中添加一些增益。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.