This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3007D1:关断引脚

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/906705/tpa3007d1-shutdown-pin

器件型号:TPA3007D1

您好!

5引脚(关断引脚)是否是在电压低于2V 时增大流动电流的内部电路?
在上述客户电路条件下、电流将增加。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    关断引脚为低电平有效、如果您要关断器件、它应低于0.8V。

    此致、

    Derek