This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:可以使用 BTL 在2 Ω 阻抗下工作?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928736/tpa3128d2-can-work-at-2ohm-impedance-using-btl

器件型号:TPA3128D2

大家好、

客户正在评估具有 BTL 连接的 TPA3128D2EVM。
目前、我们使用的是4欧姆扬声器、大约为15W。

根据数据表、最小负载阻抗为3.2欧姆。
如果我们将能量降低到5W、BTL 2 Ω 扬声器是否可以工作?

我们可以并行使用2个4欧姆扬声器、因此我们要确认2欧姆扬声器是否可以接受。  

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    考虑了数据表中的建议以提供 OC 保护。

    当然、您可以在5W 输出时使用2欧姆负载。 TPA3128 OC 保护阈值为7.5A。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    谢谢、我明白!

    此致、
    Koyo