This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:关断引脚无法正常工作

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912381/lm4871-shutdown-pin-not-functional

器件型号:LM4871

大家好、

为了避免启动时发出噼啪噪声、我将关断引脚拉至高电平、但发现输出仍然正常工作、这意味着关机功能未激活。

关断引脚的实际功能是什么?

如果无法完全关断放大器、我们可以采取什么措施来降低噼啪噪声(由于此放大器无法实现差分输入、因此采用差分输入除外)?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    LM4871关断引脚用于在逻辑高电平时关闭放大器电路。 您能否提供您所使用的关断电压电平的详细信息、以及为什么您提到放大器仍在工作?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我要关闭这个 e2e 线程。 但是、请随时发布您对此问题的任何问题或评论。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.