This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104

Guru**** 2579815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928752/tlv320aic3104-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3104

你(们)好  

如果3104引脚 LINE1LP 用作单端输入、能否将 LINE1LM 连接到 GND?   

此致

Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrice、

    不应将未使用的输入端连接到 GND、而应使用0.47uF 电容器将其交流耦合到 GND。  

    此致、

    Aaron