This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:阻抗曲线、共振频率和均衡器设置

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928939/tas2563-impedance-curve-resonance-frequency-and-equalizer-settings

器件型号:TAS2563

是否有方法确定硬件应用中的阻抗曲线和谐振频率? 这是否只能在特征评定过程中使用 PPC3来完成?

此外、是否可以为每个音量步长的不同 EQ 设置存储多个寄存器映射、并且能够在不产生任何干扰或干扰的情况下在接近实时时更改这些映射?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为、阻抗曲线和共振频率只能通过具有集成 DSP 的智能放大器器件 PPC3进行测量。 由于这些参数取决于扬声器、因此也可以向扬声器制造商请求这些参数。  

    关于第二个问题、不同的 EQ 设置在开发的调优阶段保存为快照。 通常针对不同的应用调整不同的设置(例如、一个用于扬声器上的语音、另一个用于音乐播放)。 在不同的 EQ 设置之间切换可能需要在音频播放中短暂暂停、因为它需要覆盖调谐系数的步骤。

    如果您有其他问题、请告诉我

    此致、

    金高