This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 已选择 PPC3 #39;t 显示任何 EVM 应用

Guru**** 2653265 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM, PUREPATHCONSOLE, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905907/ppc3-dosen-t-show-any-evm-apps

主题中讨论的其他器件:TAS2557EVMTAS2557SW-SAPUREPATHCONSOLETAS2557

我已安装 PPC3和 TAS2557EVM 电路板、但 PPC3剂量不显示任何 EVM 应用:

可能出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jukka、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    在 PPC3的"App Center"窗口中、您在登录后是否看到任何可用的 EVM 应用? 您是否已申请 TAS2557EVM 插件以及是否已获得使用此软件的批准?

    能否提供您的电子邮件地址以搜索其他详细信息?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不、我在登录后看不到任何应用程序。

    我可以访问以下软件产品:

    TAS2557SW-SA

    PUREPATHCONSOLE

    我的电子邮件是:jukka.nousia@gmail.com

    BR。 Jukka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jukka、

    您能否查看此常见问题解答、并告诉我您是否获得了不同的结果?

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/839973

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我卸载 PPC3 3.1.5版并安装较旧版本、但会提供帮助。 环境变量看起来也是正确的。

    在登录旧版本后、如下所示:

    如果我选择红色 I、则会要求下载更新、但它提供了信息:下载失败。

    是否缺少一些插件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jukka、

    我们已联系我们的软件团队、似乎存在内部问题。 让我看看我是否可以获得离线安装程序、以便您可以使用此 TAS2557插件而不会出现任何问题。

    感谢您的耐心等待。 很抱歉、此问题导致的延迟。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jukka、

    可以尝试使用随附的安装程序吗? 请告诉我问题是否仍然存在。

    e2e.ti.com/.../TAS2557_5F00_59_5F00_v3.0.5.exe

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    现在似乎可以正常工作、但硬件检查通知"无法播放设备 A 的音频"、并且相同"... 从器件 B"。 另一方面、我可以在两个扬声器上听到声音。 这是正常现象:

    Br。Jukka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jukka、

    我认为这似乎与电路板的声音属性有关。 有关更多详细信息、请查看此 e2e 主题:

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/747733/2767315

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    我将系统 soud 设置和 录音级别调整为100、现在系统检查已通过。 谢谢。

    带宽 我能否将安装程序文件共享给同事。 PPC3 3.1.5版有相同的问题吗?

    此致

    Jukka