This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49724:使能引脚电流?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928822/lme49724-enable-pin-current

器件型号:LME49724

你(们)好   

我们希望在-12V (-Vee)和0V 之间驱动使能引脚,并且我们希望使用具有电阻器上拉或下拉的单端驱动器。

 

在‘Enabled’(已启用)和‘DIsabled’(已禁用)状态下,是否有使能引脚的输入电阻或电流消耗图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    LME49724的使能引脚具有低电流消耗。 当 ENABLE 引脚为-VEE 时、电流可忽略不计(几 nA)。 当它被接至 GND 时、电流达到大约20uA。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.