This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:输出异常、看到两步输出直流电压

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928803/pcm1681-output-abnormal-saw-two-step-output-dc-voltage

器件型号:PCM1681

你(们)好  

我们在 输出引脚上看到了两步式输出直流电压  

下面是我们在 OUT8+上捕获的波形 ,我是否可以将客户原理图发送给您,以便在私人消息中查看?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    您可以直接通过 frost@ti.com 向我发送电子邮件。

    这是否发生在他们的所有板上、还是仅发生在一个板上?  这可能是正常行为、因为我们不指定预复位直流值。  在使能 SCLK 65535个时钟周期后、器件会对输出进行预处理、然后设置输出。

    谢谢、

    Paul