This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251

Guru**** 2514045 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922124/tas3251-tas3251

器件型号:TAS3251

您好!

关于 DAC_OUTX+和 DAC_OUTX-、我在数据表中找不到电气信息。

如果连接到 VU 表、输出电流驱动能力如何?

谢谢、祝您愉快!

此致、

陈耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    BTL 应为14A、您能否在数据表中查看 OCT?

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    VU 表可被视为 DAC 的600Ohm 负载、对吧? 我没有该器件的确切数字、但通常最小负载应超过1kOhm。 因此、可能没有足够的驾驶能力...

    您可以使用运算放大器并为其构建简单的缓冲器。 或仅使用电阻分压器。 适合您吗?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我想 OP 可能还可以、如果简单的分频器也能正常工作、效果会更好。

    选择与 DAC 输出能力有关。

    我们稍后将对此进行检查并提供反馈。

    谢谢、  

    此致、

    陈耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的回复、

    请问14A 和 OCT 代表什么?

    此致、

    陈耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接一个 OP。

    但我需要一个-VEE 电源、能否询问 TAS3251的 CPVSS 的输出能力以获得运算放大器减去功率支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    VEE 电源可能会增加系统的复杂性。 如何使用交流耦合并将运算输入偏置为1/2 VCC?

    不建议使用 TAS3251内部电压稳压器为电路板上的其他器件供电。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    非常感谢您的建议。

    我将根据您的建议完成设计。

    谢谢、祝您愉快!

    此致、

    陈耀华