This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:当 SDZ 被驱动为低电平时、TAS2563 I2C 寄存器是否被清零

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928807/tas2563-will-tas2563-i2c-register-be-cleared-when-sdz-driven-low

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

当 SDZ 驱动为低电平时、TAS2563寄存器是否会被清零? 是否有任何选项可将 I2C 数据保持在硬件关断模式或软件关断模式?  

谢谢、此致、

陈耀恩
08/04/2020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    是的。

    (对于硬件关断)从 数据表的关断部分中删除了"当 SDZ 驱动为低电平时、所有寄存 器都会丢失状态、I2C 被禁用;因此、您必须使用配置重新初始化才能再次开始回放。  

    (对于软件关断)如果器件处于软件关断状态、则不会丢失 I2C 或寄存器状态。 在大多数意义上、它相当于睡眠模式。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    金高