This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:EVM 上的 TPA6166串扰测试结果问题

Guru**** 2387050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923756/tpa6166a2-question-of-tpa6166-crosstalk-test-result-on-the-evm

器件型号:TPA6166A2

您好、Sirs、

我获得了与 TPA6166 EVM 和数据表不一致的串扰测试结果。 您是否会建议如何改进?
如果 EVM 有限制、请执行此操作。 您是否会根据测试条件提供正式测试结果:







我的测试是通过 AP 的公共接地、32欧姆负载和电源完成的。



我可以在禁用的通道上看到串扰信号、如下图所示:  



数字增益在0x07和0x08处设置为0dB:

W 80 07 B9 #Left 耳机音量寄存器
W 80 08 79 #RIGHT 耳机音量寄存器


我尝试将其中一个输出通道的数字增益降至最低、但它无法解决串扰问题:





您是否会建议如何在 EVM 上实现数据表的测试结果?

我们需要在100Hz~15kHz、32ohm 和320ohm 负载下的串扰<=-50dB、以便在高容量 OEM 中设计此部件。

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年7月17日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    通常、通过从电路板上拆下3.5mm 插孔来评估串扰、插孔将影响串扰。
    您应该直接连接到电路板上的焊盘。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的建议。 通过将虚拟负载直接连接到 EVM、我的串扰结果得到了改善。



    您是否会查看我的测试结果并提供意见?

    使用客户的测试标准:

    32 Ω(-20dBFS=72.59mVrms 输入):





    320 Ω(-20dBFS=93.50mVrms 输入):





    具有与 TPA6166数据包相同的测试条件(25mW 时为1kHz、32 Ω 负载)。 我有57dB 的串扰、与数据表规格有5dB 的间隙。





    套管和 Ring2连接到 GND。 我可以将串扰提高10dB、这接近数据表的规格。



      



    您是否会查看我的测试结果并告知是否缺失或错误?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年7月20日