This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PCM4202EVM:#音频

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904047/ccs-pcm4202evm-audio

主题中讨论的其他器件:PCM4202

工具/软件:Code Composer Studio

你好

如何将 PCM4202与 SD 卡(FAT 32)连接以在 SD 卡上记录 wav 文件?

是否有电路?

谢谢

Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugenio、

    我们没有可用于此目的的参考设计、此项目的大部分可能是配置主机处理器和 SD 卡读/写器、 但是、您需要一个具有音频串行接口(ASI)总线的处理器、该总线支持 I2S、LJ、RJ 型音频格式以从 PCM4202读取、然后您需要使用处理器将其转换为正确的格式并加载到 SD 卡。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin、您能告诉我这个项目的有用处理器
    谢谢

    Eugenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugenio、

    这有点超出了我的专业知识领域、但除了 TI 处理器系列、我们还经常发现我们的客户使用 Raspberry Pi 开发系统和带音频编解码器的 Ambarella 处理器。  STM 也有一些不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin
     好的、我正在为这个项目寻找最有用的处理器。
    我对 Raspberry / Arduino 系列非常了解、它们对实现这一目标没有什么帮助。
    我会随时通知您。
    非常感谢
    Eugenio