This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:关于扬声器输入开关

Guru**** 2814615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2, TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912942/tpa3110d2-about-speaker-input-switching

器件型号:TPA3110D2
主题中讨论的其他器件: TS5A22364

您好!

 

关于 TPA3110D2上的扬声器输入开关、我的客户提出了一个问题。

它们将通过机械继电器切换到扬声器输入。 (如下所示)

我向他们通报了当输出打开时、放大器输出侧将需要负载(10kΩ Ω)


(问题)

1) 1)首先、我选择了 TS5A22364而不是机械继电器、但其输出轨最大为5.5V。

那么、他们的设计是否有匹配的器件? 我找不到它。

(低导通电阻(<1 Ω),模拟电压轨:max12V,负电压支持)

2) 2)如果没有匹配的器件,它们将直接在 TPA3110D2输出侧连接负载(10kΩ)。 (红色标记的上方。)

在这种情况下、是否存在任何问题或疑虑?

我对功耗、效率和音频规格有一些顾虑。(例如、 THD)。

或者、它们是否应该在输出打开时为负载(10kΩ)添加更多的机械继电器? (波纹)

 


 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    对于 Q1、很抱歉、我与开关器件不同。

    对于 Q2、如果负载阻抗过高(10K Ω)、则 LC 谐振频率将会斜升。 我建议添加 RC Zobel 以减小斜坡。

    此致、

    Derek