This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:PVDD 12V 时为18W

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912505/tpa3244-18w-at-pvdd-12v

器件型号:TPA3244

大家好、

在 THD 1%和4欧姆负载条件下、该器件在 PVDD 12V 时能否实现18W 的功率?

谢谢!

AmDrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在给定条件下、18W 恰好位于电压削波的边界上。 12*12/2/4=18W。 在这种情况下、它不受器件功能的限制、而是 PVDD 电压的限制。

    为了确保您符合规格、我认为您需要增加 PVDD 电压或使用电阻更低的扬声器。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请问您的快速计算方法是什么?

    我可以理解 V^2 = 12*12、负载为4欧姆。

    但我无法理解您的公式、"2"是什么意思?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    它来自 Vrms^2 = Vp^2/2。 在 BTL 中、Vp=PVDD。

    谢谢!

    此致、

    Sam