This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:技术数据请求

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904567/tlv320aic3104-q1-request-for-technical-data

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

您好!  

你好。 我希望你们做得好。

我们的客户请求 获取 TLV320AIC3104-Q1的一些技术数据。 他们希望了解以下内容:
每个数字 IO 引脚的灌电流和拉电流
每个 数字 IO 引脚的引脚电容
3. TLV320AIC3104-Q1的交流特性

请与我们分享这些信息。 谢谢你。  

祝你度过美好的一天! 保持安全


此致、  

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    遗憾的是、我们的数据表中没有这些信息。 让我询问设计团队是否有任何有关此方面的信息。  

    这可以在随附的 IBIS 模型中找到。  e2e.ti.com/.../slim118.zip

    3.在数据表的电气特性部分中有相当多的交流特性。 客户是否特别需要什么? 第8.7节中还有时序要求、第8.8节中有典型特性图。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!  

    感谢您的支持。  

    1.我会等待这方面的资料。 如果有此请求的更新、请告知我。  

    3.我正在与客户核实是否有任何特别的东西。 收到更新后、我将向您提供更新。  

    祝你度过美好的一天! 保持安全


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    你好。 希望你可以。  

    我想跟进 我们关于每个数字 IO 引脚 TLV320AIC3104-Q1的灌电流和拉电流的请求。 如果设计团队有此信息、您是否收到了他们的更新? 请提供有关此方面的任何信息。  

    另一方面、对于交流特性、它们都很适合数据表中的信息。  

    希望很快能收到您的回复。 感谢您的支持。  


    此致、  

    Cedrick  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    对延迟答复表示歉意。 上周、情况相当繁忙。

    我与设计团队交谈、他们建议可以使用 AIC3204中的信息。 AIC3204数据表显示 IOL 和 IOH 为2TTL 负载、相当于3.2mA。  

    此致、

    Aaron