This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104-Q1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905001/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-q1

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

您好!

关于 TLV320AIC3104、

我们对音频编解码器的要求 是:

   1) 1个音频输入:差动

   2) 差分输入的模拟输入电压摆幅1Vp-p:

  • TLV320AIC3104-Q1是否符合此要求?
  • 在数据表中  、ADC 的输入端有一个到 SE 的 RMS 值 -我们需要知道组件模拟输入端和 差分输入端的摆幅值

    3) 所需的模拟输出负载阻抗为150-600 Ω:

  • TLV320AIC3104-Q1是否符合此要求? 输出中的一个

   4) TLV320AIC3104是否 具有支持 Linux、Windows 7及更高版本的驱动程序?

  • 在哪里可以找到它们?

此致、

Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itai、

    请在下面找到我的答案:

    1) 1) AIC3104将允许两个全差分输入。

    2) 2)该器件在 SE 模式下接受2Vpp 的最大输入、在差分模式下接受4Vpp 的最大输入。 请注意、存在正增益误差、ADC 将在额定最大输入之前的一点达到饱和。  

    3) 3) HPL/路由需要16欧姆的最小负载电阻、而 LINEOUTS 需要至少10欧姆的负载电阻。 在这种情况下应使用 HPOUTS。  

    4) 4) AIC3104的 Linux 驱动程序可在 此处找到。 虽然我们提供 Linux 驱动程序、但遗憾的是、我们不提供任何与驱动程序相关的支持。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您提供意见。

    在哪里可以找到 AIC3104的 Windows (7及更高版本)驱动程序?

    此致、

    Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itai、

    通常、.h 文件应该是驱动程序实现的良好起点。 我需要在内部进行更多挖掘、以找到有关现成 Windows 驱动程序的更多信息。  

    此致、

    Aaron