This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1791A:TDM 模式下的 SCK 要求

Guru**** 2813945 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912503/pcm1791a-sck-requirement-at-tdm-mode

器件型号:PCM1791A

您好!

 

我们的客户计划在 TDMMCA 模式下为6个 PCM1791A 器件提供服务。

在这种情况下、bck 变为256fs、它们是否可以使用128fs SCK 输入?

DAC 系统时钟比输入的 TDM bck 周期慢、这种情况看起来非常艰难。

在数据表中、TDMCA 模式下的最低 SCK 周期没有限制。

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    我建议他们只将 BCK 信号连接到 SCK 信号、并使其相同。  由于您已经可以访问更快的 BCK 信号、因此它应该很简单。

    谢谢、
    Paul