This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:基准电压

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/906530/pcm4220-reference-voltage

器件型号:PCM4220

大家好、

客户想要检查内部基准电压的值是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的传递函数也是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在查找内部基准电压的确切值时遇到了一些问题、但您可以使用高阻态 DMM 来探测 VREFL/R 输出以测量该值。  根据我可以找到的信息、可能大约为2.8V。   

    输出将是二进制补码输出、它是 I2S 和其他音频串行接口输出的标准。  满量程输入范围为+/-2.8Vp 或5.6Vpp。  因此、当 IN+处于波形的正峰值并且 IN-处于负峰值时、您将得到0x7FFFFF、当 IN-处于正峰值且 IN+处于负峰值时、输出将为0x800000。  在中标度、您将获得0x000000、而+/- 1 LSB 则为0x000001和0xFFFFFF.