This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV320ADC5140:MCLK 输入时钟要求

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, TLV320ADC5140, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912736/faq-tlv320adc5140-mclk-input-clock-requirements

器件型号:TLV320ADC5140
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3140TLV320ADC6140

您好!  

 当作为具有外部 MCLK 输入的音频主设备运行时、TLV320ADC5140、TLV320ADC3140和 TLV320ADC6140的 MCLK 时钟信号输入有哪些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 最大输入频率为  :36.864MHz。

    2)  占空比最小值/最大值分别为45%和55%

    3)  如果 PLL 将 MCLK 用作输入、则抖动应小于1ns

    4)  必须避免时钟输入上的逻辑电平干扰或其他噪声。  干扰可能会触发时钟错误、从而关闭 ASI。  请通过在输出驱动器附近添加一些串联电阻(10-33欧姆)、避免与其他开关信号进行长的相邻走线、并在毛刺被外部来源时可能添加一些分流电容、从而尽可能保持 MCLK 输入信号的清洁。