This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:要求使用 tas2562立体声设计

Guru**** 2563220 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/910582/tas2562-asking-for-the-tas2562-stereo-design

器件型号:TAS2562
主题中讨论的其他器件: TAS2563

大家好、

客户设计两个 TAS2562。  

客户能否仅使用一个电感器来提升 TAS2562的电压? 有任何疑虑?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    遗憾的是、我们不建议移除该器件的电感器。 每个 TAS2562都需要至少0.47uH 的电感器。 否则、可能会有损坏器件的风险。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    TAS2562能否将升压旁路作为 TAS2563进行支持?

    损坏器件的风险是多少?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    不幸的是、TAS2563的情况也是如此。 两个器件都需要最小电感电平才能实现正确的器件行为。 移除电感器可能会导致器件出现问题并存在损坏风险。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    从 d/s 页面1中、可以看到 TAS2563可以支持旁路模式。 您可以再次检查吗?

    电源来自 ext_PVDD 源。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    感谢您的澄清。 很抱歉、您答对了。TAS2563支持此模式、如数据表第1页所示。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的反馈。 基于 TAS2563设计、TAS2562还可以支持两个仅具有一个电感器的 TAS2562。 TAS2562中的一个使用旁路模式。

    您对此设计是否有顾虑?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    遗憾的是、TAS2562中没有提到这种旁路模式、我们无法保证它能够正常工作。 我建议推广 TAS2563而不是 TAS2562、因为其数据表中提到了旁路模式。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.