This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:快速问题:是或否

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/919787/lm386-quick-question-yes-or-no

器件型号:LM386

您好!

LM368是否需要初始校准、或者是否有首次测量的程序? 或者 它 是否准备 好首次使用?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakhal、

    LM386不需要初始校准。 我只建议确保旁路引脚的10uF 电容器尽可能靠近引脚、Vs 完全稳定、并且在使用器件时没有纹波。 该器件对这些引脚上的电压变化很敏感。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    感谢您的明确回答、  

    能否告诉我引脚连接是否正常? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakhal、

    您能再分享一下图片吗? 由于某种原因、它未正确连接。 您可以单击"插入/编辑媒体"按钮将其放置在您的帖子上。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,

    是的、当然、我很抱歉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakhal、

    很抱歉我迟到了回复。 出于某种原因、我没有收到您的回答通知。

    原理图看起来都是按顺序排列的。 我没有找到任何应该修改的内容。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.