This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:模拟放大器

Guru**** 2531960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922628/tpa2005d1-analog-amplifier

器件型号:TPA2005D1

大家好、

我们计划将 TPA2005D1DRBRR 音频放大器用于1W 的输出功率。

我们计划使用 CR2032或 CR2477纽扣电池供电、并随附两者的数据表。

请建议是否可能? 还是有其他解决方案?

此致、e2e.ti.com/.../panasonic_2D00_lithium_2D00_cr2477_2D00_datasheet_2D00_779856.pdfe2e.ti.com/.../3627_5F00_fileversion_2D00_1627278.pdf

Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    遗憾的是、客户需要更高的电压(至少5V)、以确保1W 的输出功率。 如 7.6运行特性 部分所述、3.3V 情况下的输出功率将低于客户所需的输出功率。 遗憾的是、我们没有一个解决方案可以通过该电源达到该输出功率。  

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我计划使用 Booster (TPA2005D1)来生成5V 电压。 但我的问题是、

    CR2032电池能够提供足够的电流来使音频放大器和升压器正常工作?

    此致、

    Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    关于升压器、很遗憾、我无法提供足够的详细信息、因为我支持音频产品。 但是、我建议您启动一个新的 E2E 主题、询问您感兴趣的特定升压器。

    关于音频设备、可以使用电芯。 然而、不方便的是、这些电池在几个周期后开始失去电压容量。 因此、我们建议使用电压稳压器、以保持电压电平始终稳定。 否则、THD+N 电平可能更低、输出功率也可能更低。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.