This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:有关系统自检的麦克风和扬声器要求。

Guru**** 2553680 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911782/tlv320aic3104-q1-requirements-for-microphones-and-speakers-regarding-system-self-test

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

您好 ,团队

产品规格提供了以下有关系统自检的麦克风和扬声器要求。

我是否可以询问如何配置 TLV320AIC3104以满足上述要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    我可以提供寄存器的常规配置、而无需了解客户应用的全部细节。 我很快会回来处理这些配置。


    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron、

    感谢您的回复。 我知道是否有更新。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    配置如下。 请注意、这些是基本配置、不是特定于客户的应用。 它们应该提供一个良好的起点。

    使用 MIC3L 至 LADC 的麦克风和使用 MIC3R 至 RADC 的麦克风:

    0x11、0x0F
    0x12、0xF0
    0x16、0x7C
    0x13、0x7C
    0x0F、0x00
    0x10、0x00
    0x19、0x80

    立体声输出至线路输出

    0x07、0x8A
    0x25 、0xC0
    0x29、0x02
    0x2B、0x00
    0x52、0x80
    0x5C、0x80
    0x4B、0x80
    0x4E、0x80
    0x56、0x09
    0x5D、0x09
    0x4F、0x09

    此致、

    Aaron