This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:了解处理块/独立通道滤波

Guru**** 2768875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/906104/tlv320aic3254-understanding-processing-blocks-independent-channel-filtering

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

我指的是 SLAA408A 第22页。

我要做的是:

1) 1)我有两个单声道音频源、并希望在它们之间切换。 3254应该不会出现这种情况。

2)我的扬声器由两个扬声器组成(Sub 和 Broadband)。 因此、我希望使用3254的扬声器具有两种不同的滤波器。 (简化版)一个通道的宽幅频带具有高通、另一个通道的低音炮具有带通。

问题:3254是否能够对左右通道应用不同的(双二阶)滤波器系数? SLAA408A 中的表2-7仅指右侧和立体声通道、但我需要独立的通道滤波。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钨、  

    使用默认处理块时、您将需要使用立体声处理块。 然后、请参阅表2-9 (对于 ADC)或2-18 (DAC)。

    或者、您也可以在 PurePath Studio 中创建自己的流程。 使用 PPS 可以定制满足您需求的路径。  

    此致、

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的乐趣  

    此致、

    -Steve Wilson