This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:LM49450相位延迟问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911258/lm49450-lm49450-phase-delay-issue

器件型号:LM49450

大家好、

我的客户正在使用我们的 LM49450进行耳机设计、他们面临的相位延迟问题与 e2e 上的帖子非常相似。

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/819388?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm49450

 

在此线程中、建议将寄存器0x00从21设置为61、以更正相位延迟。

我们还让客户将寄存器0x00从61修改为21。 它们的相位延迟从5倍 提高到28度、但其 THD+n 违反了它们的规格(>-60dB)。

那么、我是否可以帮您了解如何解决相位延迟问题、以及如何不影响 THD+n 性能? 它们的 fMCLK = 3.079MHz、它们的寄存器设置如下所示。 感谢你的善意帮助。

寄存器地址0x0 = 0x61

寄存器地址0x1 = 0x0

寄存器地址0x2 = 0x26

寄存器地址0x3 = 0x0

寄存器地址0x4 = 0x0

寄存器地址0x5 = 0x0

寄存器地址0x6 = 0x0

寄存器地址0x7 = 0xb

寄存器地址0x8 = 0xb

寄存器地址0x9 = 0x0

寄存器地址0xA = 0x0

寄存器地址0xb = 0x0

寄存器地址0xc = 0x0

寄存器地址0xd = 0x0

寄存器地址0xe = 0x0

 

寄存器0x00=21H  00100001

 

 寄存器0x00=61H   01100001

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冯、

    这个问题似乎与采样率有关。 您能否提供客户正在使用的 I2S 时钟线的捕获信息? 这将有助于更好地解决这个问题。

    如果客户使用0x01、0x41、0x09或0x49等值、结果是否不同?

    如果您能提供任何其他信息、我们将不胜感激。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冯、

    由于不活动、我要关闭这个 e2e 线程。 但是、您可以随时发布有关此问题的任何其他信息或反馈。 我们很乐意提供支持。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的帮助。 我们花了一些时间来进行测试。 我们还认为它与时钟结构有关。 请参阅下面的时钟波形。

     fMCLK (R18)= 12.288MHz

    fI2C_clk (R19)=3.053MHz

    fI2C_ws (R21)=48kHz

    2寄存器设置差异  

    寄存器地址0x0 = 0x61

    寄存器地址0x1 = 0x3

    相位延迟失败:-58度

    3寄存器设置差异  

    寄存器地址0x0 = 0x61

    寄存器地址0x1 = 0x0

    寄存器地址0x2 = 0x49

    寄存器地址0x7 = 0x14

    相位延迟通过:17.96度

    THD+N 故障:-29.68 (规格>=60dB)

    我是否可以知道是否有设置可以同时通过相位延迟和 THD+n? 请告诉我您的建议设置和调试流程。

    我们希望提高调试流程的效率。 谢谢。