This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:L/R 通道同步

Guru**** 2787585 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905816/pcm4222-l-r-channel-synchronization

器件型号:PCM4222
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC5140

PCM4222内的左/右通道是否同步? 换句话说、输出数据字是同时捕获还是可以被 LRCLK 的一半偏移? 我会假设同步、但我无法在数据表的任何位置找到所述的内容。

假设它们是同步的、时序是否存在容差?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    是的、同时对左/右通道采样。 该器件无法向通道添加额外的相位延迟。 我们没有此同步的容差规格、但内部 ADC 共享相同的时钟、该容差在同一 IC 上的通道之间小到可以忽略不计。 我们产品系列中的 TLV320ADC5140等较新器件可提供相位校准功能、以校准麦克风和其他 IC 之间的相位误差、这对于波束形成等应用而言可能至关重要。 我们确实有一个 TLV320ADC5140规格、它具有0.02度的通道间相位匹配。

    最棒的

    Zak