This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:错误报告问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911775/tas3251-error-reporting-question

器件型号:TAS3251

您好!

我们最近遇到了通过环状/变压器连续输出100Hz 纯正弦波的问题。 但是、错误报告确实使我们感到困惑。

此问题应与过载有关。 我们在板上有两个 TAS3251、并且使振荡器同步处于活动状态   

我们首先将过载保护设置为"锁存关断"模式。 当我们输出100Hz 正弦波时、一个芯片将立即标记 FAULT#和 CLIP_OTW#。 另一个芯片最终都会标记这两个芯片。 我在这里感到困惑的是、对于第一个芯 片、CLIP_OTW#信号不应进行标记、因为我可以确认输出未削波且芯片冷却(因为它会立即关断)。 或者、可以标记 CLIP_OTW#信号是否存在温度和削波信号以外的错误?

然后、我们针对 高输出电流瞬态将过载保护设置为'CB3C'。 这一次、一个芯片在音频输出后立即发生故障、仅标记故障#、另一个芯片可以永久运行。 警告报告对我来说更有意义。 但是、对于相同的音频输出、为什么一个芯片会立即关断、而另一个芯片可以正常运行?  

然后、我们尝试一次仅在一个芯片中具有输出、两个芯片都正常工作。 我不知道当两个芯片同时输出时、为什么会触发过载保护、而不仅仅是当只有一个芯片时?

对于一个特定的电路板、会标记 FAULT#、但输出仍然正常运行(芯片未关闭)。 数据表指出、一旦标记了 FAULT#、芯片应立即关断。 这是否意味着芯片已经损坏、芯片保护不再工作?

谢谢!

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您能否在此处发布原理图?

    进行故障编号和警告"不合理"标记的最常见原因是焊接问题。 您能否检查每个引脚上的 ESD 二极管以确保器件焊接良好?

    对于正常工作但标记了 Fault#引脚的器件、请检查是否有其他下拉路径将其下拉。 良好的器件绝不应如此。  

    谢谢!

    此致、

    Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我是否知道您的电子邮件、以便我可以向您发送原理图?

    对于 Fault#和 CLIP_otw#引脚、没有 ESD 连接。 两个信号都直接返回 FPGA。 因此、我认为这不太可能是焊接问题。  

    听起来您同意我的看法、在"锁存关断"模式下、CLIP_OTW#不应标记。 您能否确认 CLIP_OTW#信号仅用于信号削波和超过125度的温度? 过载和其他问题不会触发 CLIP_OTW#?

    对于'CB3C'的情况、 为什么一个芯片会立即关断而另一个芯片可以正常运行?  

    谢谢!

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    请将其发送至 sam.zhang@ti.com。

    无需在 Fault#和 Clip_otw#引脚上出现焊接问题。 关于 ESD 二极管、每个引脚都有这样一个二极管、该二极管通常用于识别焊接问题。

    CLIP_OTW#引脚的行为与数据表中的表相同。 它只应响应信号削波和温度警告...

    让我先查看原理图、然后再返回给您。 谢谢!

    此致、

    Sam