This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:多声音混合和连续声音控制

Guru**** 2760935 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TLV320AIC3262, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923390/tas2505-q1-multiple-sound-mixing-and-continuous-sound-control

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3262TLV320AIC3268

大家好、团队、

根据数据表、TAS2505-Q1可支持两种数字混音(左右 DAC)

如果我想混合4~5数字声音、我是否应该使用其他解决方案? 如果没有、您建议使用哪种解决方案?

2.在 TAS2505-Q1中生成声音时是否可以控制音量?  

TAS2505-Q1中有声音控制寄存器映射。 我想知道用户是否可以访问该寄存器映射来逐渐降低扬声器的声音。 我应该每 us 或 ms 更改一次寄存器映射、还是在 TAS 中更改任何自动减小的声音功能?

谢谢你。

此致、

Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    遗憾的是、我们的音频 DAC 一次只能处理两个通道。 它们支持可用于接收多达8个通道的 TDM 模式、但其中只有两个通道可被使用或混合。 如果您希望混合更多通道、则可能需要具有集成 miniDSP 的音频编解码器。 我想您可能会开始新的主题、询问一些器件、例如 TLV320AIC3262或 TLV320AIC3268。

    关于音量控制、有许多寄存器可用于增加或减少音量(数字音量:第0页/寄存器65;模拟衰减器:第1页/寄存器24-25;扬声器音量:第1页/寄存器46)。 我不建议使用 PAGE 0 /寄存器63来配置软步进功能、而是每 us 或 ms 修改一次音量。 它会根据1或2个 DAC 工作时钟周期以1步长修改音量。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.