This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5709:是否可以仅使用两个桥接通道中的一个、而不会出现任何问题、使功率级断电?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5709, TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912368/tas5709-can-i-use-only-one-of-the-two-bridged-channels-with-no-issues-leave-power-stage-unpowered

器件型号:TAS5709
主题中讨论的其他器件: TAS5805M、 TAS5825M

您好!

我正在使用 TAS5709的电路板上工作。 由于具有宽输入电压范围和特性、我选择了该 PN。

数据表指出:为了提供良好的电气和声学特性、输出级的 PWM 信号路径设计为相同的独立式桥。 因此、eachhalf 桥具有单独的引导加载程序(BST_X)和功率级请求程序(PVDD_X)。

我是否可以仅使用一个 Bridget 通道作为单声道器件、仅为 PVDD_A 和 PVDD_B、BST_A 和 BST_B 供电、并使 C 和 D 通道断电并保持悬空状态而不会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、TAS5709是一款非常旧的器件。 它是在10多年前发布的...

    现在、我们拥有功能更强大、性能更高的器件。 您可以看看 TAS5805M 和 TAS5825M。  

    要回答您的问题、 我建议在未使用的通道上施加 PVDD 电压、同时 BST 电容、OUTx 引脚也可以保持悬空。

    如果您使用 TAS5805M 或 TAS5825M、则可以将其配置为 PBTL 模式。 两个通道作为单声道应用并行放置。 可实现更高的效率。

    谢谢!

    此致、

    Sam