This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:快速软件评估帮助

Guru**** 2535660 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904461/tas2110-quick-sw-evaluation-help

器件型号:TAS2110

大家好、团队、

我的客户希望快速评估 TAS2110。 首先、我的客户希望 先简单快速地检查"声音"。

但是、由于客户没有太多时间进行评估、我的客户的实验室中没有 EVM。   

所以、

第一。 请提供 I2S 样片数据吗?

2。 请提供示例寄存器设置吗?

3号。 您是否认为可以在没有 EVM 的情况下使用 PPC3执行寄存器设置? (TAS2110已安装在其原型上)

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    我对以上三点有一些疑问。 请您澄清一下这些问题吗?

    I2S 采样数据可通过 Audio Precision 工具提供、甚至可通过将 USB 流转换为 I2S 格式的不同 EVM 提供。 可以为此使用单个音频文件。 客户使用什么工具来生成 I2S 数据?

    2.是的,我可以。 客户需要哪些功能? 我可以提供一个包含他所需配置的单个文件。

    3.- PPC3包含创建.bin 和.cfg 文件的选项。 这些文件可用于存储配置 TAS 器件所需的所有寄存器信息。 请查看此文件以了解有关该文件的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/sboa239/sboa239.pdf

    我鼓励客户购买 TAS2110EVM。 这是获取开发代码并及时测试所有器件功能的最佳方法。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    1.我的客户还没有固定的想法来生成 I2S。 TI 建议使用哪种工具?

    它们将使用8欧姆0.3W 扬声器。 我的客户需要在此处指定什么配置?

    好的、我让我的客户订购了 EVM。

    谢谢。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    I2S 系列可通过集成 XMOS 或 TAS1020b 的任意 EVM 实现。 TAS2110EVM 已经具有板载 XMOS、可用于将 USB 流转换为 I2S 信号。 这对于客户获取 I2S 数据非常有用。

    2.-如果客户计划使用8欧姆扬声器、则只需将负载连接到 EVM 并运行 PPC3。 他可以使用 Device Control 选项来设置 EVM。 获得预期配置后、他可以将寄存器设置导出到 bin 或 config 文件。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.