This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TAS5756M:TAS5756

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912024/ccs-tas5756m-tas5756

器件型号:TAS5756M

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 TAS5756、并将 BT 音频模块用于 I2S 主器件/ TAS5756用于 I2S 从器件。

因此、我遵循这些序列、希望能够解决发送8kHz LRCLK 的问题、TAS5756无法发出任何声音。

您是否有更多详细信息来解释当输入 I2S 时钟为8kHz、44.1kHz 和48kHz 时如何说出?

BCLK=64*LRCLK

3线 I2S。

编号------------------------------------------------------- 将 TAS5754配置为通过 BCLK 同步、应用手册 P20

W 98 00 01

W 98 03 04

w 98 00 00

W 98 02 10 #将设备设置为待机

宽98 0d 10.

宽98 25 08

宽98 08 10

W 98 02 00 #从待机模式唤醒

谢谢、

天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    您是否可以按照数据表第41页的表6来根据表配置寄存器?

    BR。

    Alix Wan。