This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1798:PCM1798的参考电路

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5534, PCM1798, PCM1789, PCM5102A, PCM1793, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904144/pcm1798-reference-circuit-for-pcm1798

器件型号:PCM1798
主题中讨论的其他器件:NE5534PCM1789PCM5102APCM1793OPA1622

大家好、

客户已从官方网站下载数据表第19页上的应用电路、但某些器件没有参数。

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    请参考此电路:

    您也可以推荐这篇指导手册文章。  https://www.ti.com/lit/an/sbaa333/sbaa333.pdf?&ts=1589212659923

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    客户有以下问题需要您的帮助。

    NE5534是否必须使用正负电压? 请帮助确认。

    整个系统为5V 输入、I2S 输出音频至 PCM1798处理、将模拟左右声道输出至3.5mm 耳机插孔(最大幅值约为2V)。

    如果他使用±15V 为 NE5534供电、则需要添加一个额外的电源转换芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    可以调整电路的增益、使其使用±5V、但由于第一级是跨阻放大器、因此需要负电源。  如果他们不需要负电源、那么他们可能会考虑使用电压输出器件、例如在输出端带有耳机放大器的 PCM5102A、PCM1793或 PCM1789、例如 OPA1622。

    谢谢、

    Paul