This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:初始化后的干扰信号

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911343/tlv320aic3254-interference-signal-after-initialization

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

我遇到的问题是、在两个通道(L/R)上启动后会发出非常大的干扰信号(频率约为7kHz)。

编解码器处于有源滤波模式。

故障并非总是发生的、只能由特定的滤波器参数引起。

在附录中、包含滤波器参数的脚本经常会产生效果。

如果我在错误状态期间切换 BufferA/B、则错误不再存在。

然后、编解码器还可与所使用的参数配合使用。

谢谢

Richarde2e.ti.com/.../4137.INIT_5F00_Inputs-_FC00_ber-loopback-auf-DAC_5F00_BIQad_5F00_Eingestellt.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    您能否共享您的通道启动序列?  

    您是否可以在 ADC/DAC 加电后编写 Biquad 系数?

    此致、

    -Steve Wilson