This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704:192kHz 替代部件

Guru**** 2763215 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704, PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912311/pcm2704-192khz-alternate-part

器件型号:PCM2704
主题中讨论的其他器件: PCM2706

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找采样率为192kHz 的 PCM2704替代产品。 他们选择 了 PCM1690、但该器件没有片上 USB 接口。 是否有办法将 PCM1690 DAC 连接到 USB? 或者、我们还有其他具有 USB 和 采样率为192khz 的立体声 DAC 吗? 通过查看我们的产品列表、 我们选择的采用此接口的音频 DAC 的采样率仅高达48kHz。

感谢你的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我们的 USB 音频器件产品系列非常有限。  我们没有任何支持192k 的 USB 输入音频 DAC、也没有任何支持>48kHz 的 USB 音频桥接器件(PCM2706支持48K)。 不过、市场上的选择非常广泛。  有一些由 CMTI 和 SiLabs 提供的器件可以实现这一点、还有我们在 EVM 上使用的 XMOS 音频 MCU。  遗憾的是、我们没有 USB 音频桥接器参考设计。

    谢谢、

    Paul