This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:如何获得这些放大器(TAS3251、TAS5534、TAS5614)的参数配置表。

Guru**** 2518900 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS5614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923446/tas3251-how-can-i-get-the-the-parameter-configuration-table-of-these-amplifier-tas3251-tas5534-tas5614

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: TAS5614

你好
     我们的条形音箱的低音炮有两种解决方案;
        1):5.8G 无线模块+TAS3251 +扬声器(低音炮)
        2):  5.8G 无线模块+TAS5534 + TAS5614 +扬声器(低音炮)
    5.8G 无线模块需要通过 IIC 进行配置,因此我们需要计算 5.8G 无线模块是否可以完全配置这些音频放大器...... 因此、我们需要获取放大器的参数配置表;
  问题:如何获取这些放大器(TAS3251、TAS5534、TAS5614)的参数配置表...?
谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    最常用的开发流程是使用 TI PurePath GUI 并将配置转储到头文件中、然后将头文件集成到 SoC 或 MCU 代码中。  

    是否有 TI FAE 为您提供支持? 您可以联系 FAE 以帮助您应用软件访问权限。 谢谢!

    此致、

    Sam