This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC31:如何在 TLV320AIC31中控制 INX R/L 输入信号的开启或关闭

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/911712/tlv320aic31-how-to-control-inx-r-l-input-signal-on-or-off-in-tlv320aic31

器件型号:TLV320AIC31

您好!

我有疑问的是 、在 TLV320AIC31数据表的第33页中、显示了:

请注意、如果不 需要混合两个全差分信号、则无需混合使用这两个信号—只需使用输入电平控制寄存器将不必要的输入静音

但是、我在输入控制寄存器中找不到静音寄存器值。 它们仅显示0dB 至-12dB 的增益。

您能否帮助哪个寄存器打开或关闭输入信号?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    我认为数据表中的措辞选择可能不好。 我认为,为了"静音",它只应说"没有连接"。 如果不需要输入、那么为什么要将其连接到 PGA?

    如果未使用输入、请将其保持在默认状态。 默认情况下、所有输入都未连接到左 PGA 或右 PGA。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    客户需要在不同条件下选择信号、因此所有输入都已连接、如果此时不需要、我们想知道如何关闭一个输入信号。

    正如您提到的、客户可以使用默认状态来关闭不必要的输入、对吧?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    是的、正确。 在寄存器17-24中选择输入。 默认情况下、它们未连接到 PGA、因此客户可以选择要路由的 PGA。 例如、查看下面的寄存器。 D6-D3位的复位值为1111。 这在底部显示输入未连接到右侧 PGA。 例如、如果用户选择位 D6-D3作为0000、则它们将以0dB 的增益将该输入连接到右侧 PGA。  

    此致、

    Aaron