This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:高电压输出功率放大器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TAS3251, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912085/tpa3116d2-high-voltage-output-power-amplifier

器件型号:TPA3116D2
主题中讨论的其他器件:TPA3221TAS3251TPA3255

对于我的新项目、我需要设计50W 功率放大器。

输出 p-p 电压需要约为100V。

我计划使用24VDC 电源。

根据您的专业知识和经验、使用直接连接到输出 D 类 BTL 放大器的高频铁氧体变压器有何想法?

感谢 you.e2e.ti.com/.../PA-Idea.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于模拟输入器件、您可以查看 TPA3221。 对于数字输入器件、您可以参考 TAS3251。

    BTW、我注意到您有一个1:2变压器来升高电压。 实际上、我们有 TPA3255、它可以直接支持48V 工作电压。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、D 类放大器输出如何与直接连接到输出的高频脉冲变压器相互作用。

    谢谢、

     

    标记