This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV1032:具有 LMV1032的动态麦克风

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV1032, INA163, INA331, INA332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922337/lmv1032-dynamic-microphone-with-lmv1032

器件型号:LMV1032
主题中讨论的其他器件: INA163INA331INA332

LMV1032能否与动态麦克风配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yamagishi-San、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将查看此主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Yoshishige Yamagishies"] LMV1032是否可以与动态麦克风配合使用?

    如果您希望将此部件与广泛应用的 SM-58等标准动态麦克风配合使用、则应添加差分输入级。 此时、您可能会考虑 INA163或类似器件、除非您的主要限制是电源轨电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。

    我看到了 INA163数据表。
    但是、封装对于我的 PCB 来说太大了。
    您能告诉我更小的封装器件吗?
    例如、SON 或 VSSOP 8引线。
    我的应用最好使用单电源。

    我忘记告诉您 、我的动态麦克风的输出阻抗是600欧姆且不平衡。

    我附上了我的麦克风图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamagishi-San、

    您可以在此处查看产品系列: https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#p480=1

    也许像 INA331或 INA332?  这些是单电源器件、但最大电压较低。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢你的建议。

    我将使用 INA332。

    此致、

    Yoshishige