This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:4 Ω 负载

Guru**** 2532050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923304/tpa2005d1-4-ohm-load

器件型号:TPA2005D1

TPA2005D1  能够驱动 Vdd @ 5.0V 的4 Ω 扬声器。 数据表中所示 的 VDD 在4 Ω 负载下的最大值应为4.2V。

在4欧姆负载下使用 VDD @ 5V 会影响哪些性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brooks、

    是的、TPA2005D1只能处理电压范围为2.5V 至4.2V 的4欧姆负载。 使用更高的电源可能会导致过流风险。 超出此范围的恒定暴露水平可能会损坏器件。 因此、我们不建议为此负载使用更高的电源。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.